画像
費用 (無料) 対象製品 BLE製品全般
開催日時/会場
2026年 1月 14日(水)14:00~15:30 オンライン 終了しました
※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。
受講をお勧めしたい方
- 有線通信の無線化を検討している方
- Renesas BLE製品情報や開発環境に興味がある方
- BLEの活用事例に興味のある方
受講に必要な前提知識
- 一般的なBluetoothの概要知識
内容
本セミナーでは、RenesasのBLE製品群の特長と、無線化・位置情報活用を容易に実現する最新ソリューション「Serial Port Service (SPS)」「Angle of Arrival (AOA)」「Crowd-sourced location (CSL)」について解説します。業界最小の消費電力・省面積・豊富な採用実績を誇るBLE製品のラインナップや、Bluetooth規格のロードマップ、開発環境・評価ボードの紹介、SPSによる有線通信から無線通信への置き換え事例、AOAによる高精度位置測位、CSLによる群集データ活用など、実践的な情報を提供します。スマホ連携や装置メンテナンス、Beacon/Tag活用など、幅広いアプリケーション例もご紹介。標準FWや評価ツールを活用した開発効率化のポイントも解説します。
カリキュラム
- Renesas Connectivity 沿革
- Bluetooth SIG 規格ロードマップ、アプリケーション例
- BLE製品ロードマップ
- 製品紹介
- Low: DA1453x Mid: DA14592 High: DA1469x / DA1470x
- 開発環境
- ソリューションのご紹介
- SPS: serial port service
- AOA: Angle of arrival
- CSL: Crowd-sourced location
受講者演習環境
- なし
講師説明環境
- なし
オンラインセミナー受講環境
本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。
ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2026年 1月 14日(水)